您的公司账户已禁用,无法下单。如有疑问,请联系ABB商务人员。

ABB推出全新在线节能计算器,帮助企业规划节能增效路线

ABB推出全新在线节能计算器,帮助企业规划节能增效路线
正在加载... 724 查看
ABB推出全新在线节能计算器,帮助企业规划节能增效路线
  • 随着国际能源署全球能效大会日渐临近,ABB希望向决策者展示如何通过节能增效帮助企业实现减排目标,提高企业生产力 

  • 利用ABB的在线节能计算器,企业可以估算在泵和风机应用中提高低压电机能效的潜在收益

  • 该计算器是ABB深层能效审计的简化版,所用算法相同

5月21至22日,国际能源署将在内罗毕召开第9届全球能效大会。随着大会日期临近,全球企业都面临着到2030年将能效提高一倍的严峻挑战,以实现第28届联合国气候变化大会(COP28)提出的减少排放和降低能源成本的目标。然而,“节能增效行动”最近发布的一份报告显示,虽然很多企业对节能增效方面的投资持乐观态度,也有投资意愿,但还是有一些障碍亟待解决,包括缺乏专业资源(33%)。

为解决这一问题,帮助企业迈出节能增效第一步,ABB特别推出一款在线节能计算器,让企业可以根据电机驱动系统的能效,轻松获取相关数据信息。客户只需输入电机数量、运行小时数和平均运行功率等基本信息,即可估算节能减排效果及投资回报期。该在线节能计算器是ABB专家开展全面研究时所用深层能效审计的简化版,背后的算法相同。 

ABB运动控制事业部服务业务单元全球总裁Erich Labuda表示:“提高能源效率是工业组织减少对环境的影响和降低运营成本较快、较具成本效益的方法之一。然而,很多企业缺乏行动所需的数据信息。我们新推出的在线节能计算器公开了这类重要信息的获取途径,可有效帮助企业量化节能潜力。”

利用该计算器,企业可以初步估算将原本由工频运行(DOL)电机驱动的泵和风机系统,升级为由变频器(VSD)驱动的潜在节能降本效益。该计算器主要适用于能效等级为IE3及以下的低压电机,可以估算升级至最新电机和传动技术(IE5同步磁阻电机+变频器打包方案)可实现的节能效果,以优化能效。

获得潜在的节能效果数据后,下一步需要进行全面能效审计。届时,ABB专家将收集现场数据,针对运营商的具体情况,给出针对性的节能建议。实施能效审计建议后,最后一步是通过定制化的服务协议为企业的投资保驾护航,确保企业的电机和传动能够在其整个生命周期内保持高效可靠的运行。

 

点击此处,试用在线节能计算器

 

 

Powered by Amasty Magento 2 Blog Extension
我们注意到您在使用 Internet Explorer.
因此部分功能可能无法正确显示。 为避免任何可用性问题,我们建议切换到其他浏览器(Chrome、Edge、Safari、Firefox)。
请同意条款以便登录,否则您的账号将被停用